This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61086:补偿(COMP)

Guru**** 2650815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003098/tps61086-compensation-comp

器件型号:TPS61086

大家好、

我的客户正在评估 TPS61086EVM。  

客户正在测量频率响应、但 无法 获得 TPS61086的足够相位裕度。 (Iout =约0.3A、约为30deg)。

他们尝试了以下 comp 值: Rcomp 44kΩ Ω、Ccomp = 820pF,该值由 Webench 计算得出。  Rcom=20k Ω、Ccom=1700pF、通过 d/s 中的方程式(9)计算得出  Rcomp=39k~100k、Ccomp=820~1200pF、如 d/s 中的表5所述 然而、当 Iout 大于0.3A 时、相位裕度仍在30度左右。

条件

VIN=3.3V

VOUT=3.9V

Iout=0.15A (典型值)、~0.6A (最大值)

Cin = 10uF (有效电容约为5uF)

COUT=22uF x 4pcs (有效电容约为40uF)

L=4.7 μ H

如果有任何项目可以改进以提高稳定性、您能告诉我吗? (例如、增加输出容量、更改 L 值等)

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    我认为、根据 您的工作条件、可以尝试将电感器的值减小。 如果 可能、输入和 输出电容器也可以增加。    在诸如 Rcomp 16KΩ Ω、 Ccomp = 2.7nF 的小输出电压条件下、Rcomp 可以更小、Ccomp 也可以更大。  与 测试性能相比、建议同时调整 COMP 参数。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的支持。 我收到了客户的其他问题。

    他们使用 EVM 进行了低温测试(-40°C)、发现相位裕度减小了。 他们说、当输出电流大于0.25A 时、相位裕度不够。 我认为、由于低温下外部组件的值发生变化、相位裕度发生了变化。 因此、我将检查外部组件的器件型号。 我明天会与他们通话以确认详细信息。

    他们还说、当输出电压为4.2V 时、相位裕度比输出电压为3.9V 时更稳定。 当输入和输出电压太接近时、相位裕度是否可能变差?

    输入电压:3.3V

    输出电压:3.9V、4.2V、4.5V

    输出电流:0.15A (典型值)、0.6A (最大值)

    MODE 引脚:高电平

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    低温会降低电容并加速 运算放大 器、这通常会增加系统交叉频率并降低相位裕度。  主要影响可能是由输入/输出电容器等外部组件引起的。

    通常、相位裕度和输入/输出电压之间没有固定关系。 它需要通过  有关占空比的波特图仿真来实现。 在此工作条件下 、我只需通过 Webench 对其进行仿真。  当输出电压增加且交叉频率减小时、相位裕度会更好。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的回答。 今天我与客户打了一个电话。 客户想知道可在低温(-40°C)下保持稳定的 COMP 值。

    他们尝试了以下 条件、 并观察到当负载 在大约-30摄氏度~-40摄氏度下获取时、输出变得不稳定。

    VIN=3.3V、

    VOUT=3.9V、

    Iout=0.15A (典型值)、0.6A (最大值)

    Rcomp=16k Ω、

    Ccomp=2.7nF、

    Cin = 10uF//1uF ( 有效电容约为5uF)

    COUT=22uF*4件(有效电容约为40uF)

    L=4.7uH、

    Rfbt=39k Ω

    Rfb=18k Ω

    他们在输入中又增加了22 μ F、但情况并未改变。 他们说他们有空间再增加22 μ F 的输出。 他们还说、如果需要、他们可以将电感值更改为3.3uH。  在这种情况下、您能告诉我将提供最高稳定性的 Comp 值和电感值、Cin 和 Cout 吗?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    增加输入电容的影响受到限制。 我认为 设计电路板的易操作方法是稍微调整 Comp 值、例如通过 降低 Rcomp 来增加 Ccomp。  20kΩ 将此过程与测试性能进行比较、因为很难定义理论上最合适的值、可能是 Ccomp 2-20nF 和 Rcomp 10-k Ω。 接下来、增加输出电容器并将电感器更改为3.3uH 也可以在 可能的情况下对其进行优化、对于设计的电路板、更改电感器可能更容易。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    我想您可以先尝试更改 Comp 值、将 Rcomp 更改为10k、 并将 Ccomp 更改为10-20nF 进行测试。

    此致、

    俞宗怡