This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:GND 噪声级别

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004408/tps92513hv-gnd-noise-level

器件型号:TPS92513HV

大家好、

我们设计了基于 TPS92513HV 的 LED 驱动器。

输入:48V、3.3V PWM 信号。

输出:最大30V、1A。

原理图

.e2e.ti.com/.../led_2D00_driver.pdf

绿色- LPF 后的电流感测输出。 该信号将进入 MCU。

黄色- LED 输出电压。

调光为50%。

您可以看到、在电流感测上测量到了较大的噪声-峰峰值为150mV、这在 IC 切换时发生(逻辑"1" PWM)。

我们需要降低进入 MCU 的噪声、我们尝试了以下方法:

*增加输出电容。

*更改了电感器类型(电线/模具)。

*开关频率分别增大或减小和电感电感。

我们知道、在低侧测量存在问题、但 GND 上的噪声量很大。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是正常的、因为当开关打开时、流经 Rsense 的电流上升、而当开关关闭时、电流下降。 换句话说、它与电感器电流纹波有关。

    更大的电感器和更高的开关频率将有所帮助。

    BR、

    Robin