This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:电感器电流尖峰问题

Guru**** 2385550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002732/tps543c20a-inductor-current-spike-issue

器件型号:TPS543C20A

你好

我的客户正在使用 TPS543C20A 设计 POL、其输入电压=12V、输出电压=1.2V、输出电流(最大值)=12.28A。
它们运行 Webench 稳态仿真、但随附的结果显示电感器电流尖峰较大。
该尖峰来自哪里?
他们是否必须使用这样一个额定电流较大的电感器来覆盖此尖峰?
或任何抑制尖峰的方法?
e2e.ti.com/.../WBDesign771_5F00_Steady-State_2D00_1.pdf
此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道 WebBench 仿真器为什么要计算电感器电流中的大峰值、因此我必须进一步详细了解这一点。  

    在避免电感器电流出现尖峰的同时、在 SW 和 GND 之间接通 RC 缓冲器电路有助于减少开关节点振铃和电感器电流中的尖峰。 此外、在 PVIN 引脚附近放置高频旁路电容器有助于防止这种情况。  对于电感器选择、选择一个不会进入饱和状态的电感器非常重要、这将导致电感突然下降和电感器的 di/dt 出现尖峰。 所有这些建议都是在 WebBench 模型中实施的、因此我不清楚为什么要演示行为。 请允许我更详细地探讨这一点。  

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、

    您的探索进展如何?
    您是否了解到电感电流在 Webench 仿真中显示尖峰的原因?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    很抱歉耽误你的时间。 我已向 Alec 发送电子邮件、他将于6月3日向您提供反馈。

    我们将在这两天内度假。 感谢您的理解。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K. Hirano、

    我进一步研究了您在 Webench 上使用的原理图、根据您仿真的原理图、SW 节点电压似乎不规则。 在较低的占空比下、高级电流模式控制模型很难实现、因此我可能需要与建模团队探讨进一步的工作、以便根据使用器件获取的物理数据更正模型。

    根据290nH 电感器选择、下表可为您提供一个斜坡选择和输出电容范围、器件将在该范围内稳定运行(请注意、电容值是有效电容值、使用这些值时、设计应考虑降额):

    有关使用 TPS54C20A 进行设计的任何帮助、请联系我们。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,我会先关闭此帖子,因为没有其他问题。 如果您有任何其他问题,则可以重新打开它。

    感谢您的理解。

    BRS、

    年轻