This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-1Q1:环路补偿

Guru**** 2797745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005309/tps65263-1q1-loop-compensation

器件型号:TPS65263-1Q1

您好!

您是否有任何环路补偿理论材料(但数据表的第8.2.2.4节)?

是否需要输出电压? 如果没有、那么这3个引脚应该是什么圆顶?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、使输出稳定非常重要。 选择这些值时、您可以参考此部件的用户指南、也可以计算与数据表相关的值、然后使用 pspice 模型检查这些值。  关于补偿类型、您可以参阅以下应用手册: e2e.ti.com/.../compensators-for-type-2-and-type-3.pdf

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,我会先关闭此帖子,因为没有其他问题。 如果您有任何其他问题,则可以重新打开它。

    感谢您的理解。

    BRS、

    年轻