This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:电源噪声问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000549/tps543c20-power-noise-issue

器件型号:TPS543C20

大家好、

我设计 了一个包括7-8个电源轨的加速卡。 我发现1V 输出电压下存在问题、如下图所示。 您可以看到、输出电压由高频噪声组成。

频率约为520KHz、这是另一个电源轨开关频率。 此噪声频率为  12V 至0.9V/80A 降压转换器、具有2个 TPS543C20。

1V noise frequency when 0V9 enable

我尝试禁用0.9V 转换器(TPS543C20)、以查看是否存在噪声频率。 结果表明、该噪声频率确实来自 TPS543C20。

1V0 output noise after disable the TPS543C20

这是我的 PCa'a 捕获、1V 转换器与0.9V 转换器相邻。  

您能帮助分析问题吗? 谢谢你。

我还附上了下面的原理图文件。  

e2e.ti.com/.../TPS543C20RVFR.pdf

  

Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhsiu、

    根据原理图、噪声问题并不明显。 在该器件上、您可以包含至少1nF 的滤波电容器、以提高初级器件的 RSP 和 RSN 网络的抗噪性能。 这可能有助于消除在另一个器件禁用时出现的噪声。;

    如前所述、启用其他器件时看到的噪声会出现在设计中另一个电源转换器的开关频率上。 在这种情况下、这将有助于检查电路板的布局、并查看 PCB 布线上是否可能存在电感耦合。 在采用多相配置的 TPS543C20器件上、在设计中屏蔽可能易受其他器件噪声影响的 Vshare 和 Ishare 布线非常重要。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Biesterfeld、

    感谢您的回复。 我想与您再次确认、由于我们没有将 GND 与 AGND 和 PGND 分开、是否存在任何问题?  

    此致、

    Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它确实有助于分离 PGND 和 AGND、然后将接地端连接在一起、以将 PGND 中的"噪声"接地端与 AGND 中的"安静"接地端分离。 虽然这在所有情况下都不是必需的、但它肯定有助于降低与噪声相关的问题的可能性。 我还建议评估数据表第11节中的布局指南、以确保尽可能遵循所有建议的设计布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,我会先关闭此帖子,因为没有其他问题。 如果您有任何其他问题,则可以重新打开它。

    感谢您的理解。

    BRS、

    年轻