This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:四相从器件地址无响应

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21814, TPS546D24A, TPS546D24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999225/tps546d24a-4-phase-slave-address-not-responding

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件:PMP21814TPS546D24

您好的支持团队、  

我按照 PMP21814实现四相电路。  但是、我无法通过 Fusion GUI 读取任何从器件。  

我的板可以在独立模式下正常运行;例如、VOUT 可以通过 PMBus 进行更改。  

请告知从器件工作的关键信号是什么。  我检查了以下看起来不错的信号:  

1、主设备的 MSEL2 (Rbot)设置为8.25K   

2.根据 GUI 和参考设计、从器件的 MSEL2 (Rbot)设置为5.36k、11.5k、16.9k

3.师父的 GOSNS 接地  

4.与 BP1V5连接的从属设备的 GOSNS  

5. VSHARE 连接到所有器件  

我是否缺少任何可阻止主设备从从属设备获取数据的设置?  

当前的 WebBench 仅支持两相。  是否可以将 WebBench 配置为四相模式?

谢谢、

艾伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您似乎具有不正确的 MSEL2电阻器。  当过流限制为40A/52A 时、电阻器值应为

    6.81k (器件1) 68.1k (器件2)和31.6k (器件3)  

    实际上、您列出的值根本不是 TPS546D24A 的电阻器选择标准、因此我不确定它们来自何处。

    此外、确保所有器件的 BCX_CLK 和 BCX_DAT 引脚连接在一起、这是堆栈器件的通信方式、如果未连接 BCX、它们将不会启动。

    此外、确保将它们的 SYNC 引脚连接在一起。  跟随器器器件不会生成内部时钟、需要外部同步才能启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣。  MSEL2值来自 TI 四相参考原理图。  我还通过 Fusion GUI 确认这些值。  

    尝试您的建议。  谢谢。   

    还有一个问题、当我在独立模式下运行时、输出电流为负数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在 Fusion GUI 中、

    1) 1)您是否使用最新版本的 Fusion GUI?

    2) 2)您是否正在使用 TPS546D24或 TPS546D24A?  它们使用不同的电阻器。

    关于电流:

    TPS546D24A 中的电流感测元件的电阻为0.5m Ω、能够测量正负电流。  由于在生产测试和应用板中流经 IC 的电流差异而产生的失调电压误差很常见。  负电流报告是这种残余偏移造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于四相电路、由于 IC 短缺、我将使用 TPS546D24。  正确的电阻值是多少?

    我应该将其更改为 TPS546D24A 吗?  主要区别是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS546D24使用一组完全不同的编程电阻器进行引脚搭接选择。  器件0的 MSEL2选择(Rbot = 8.25k)不是使用 TPS546D24选择四相堆栈。

    除了使用不同的编程电阻器、TPS546D24A 的引脚搭接编程在产品寿命或整个温度范围内都不适用。  必须将引脚搭接值存储到 NVM 中、并通过在量产流程中设置 PIN_DETECT_OVERRIDE = 00h 来禁用引脚搭接。

    TPS546D24A 还包括许多针对非标准事件的稳健性改进、例如 PMBus 事务流量不当、BCX 引脚意外短路、掉电条件、这些条件会导致堆叠上的跟随器器器件降至 ULVO 以下而不触发器件0的 UVLO 等。

    我强烈建议使用 TPS546D24A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我终于更改为 TPS546D24A。  四相现已开始工作!  我使用 了6.81k (器件1) 68.1k (而是为器件2安装了66.5K)和31.6k (器件3)。   我的实验中没有68.1K 电阻器、稍后将重新安装68.1K。  

    由于同步错误、我仍然无法获得预期输出(例如1.8V 至2.6V)的 Vout。   无论我在配置设置中更改了什么、输出电压都保持在0.4V 左右。   它是否是由我 在上面描述的 MSEL2值错误引起的?  谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您的所有同步线路是否都相互连接?

    如果问题是 MSEL2电阻器、则报告为 POR (上电复位)故障、而不是同步故障。  当堆栈中的一个或多个器件没有为其 CLK 接收 SYNC 信号时、会发生同步故障。  器件0应输出 SYNC 以供其余器件接收、除非器件0通过 ADRSEL 上的电阻分压器编程为 SYNC_IN、在这种情况下、它们将需要一个外部时钟来同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同步连接在一起。  

    我确实在冷启动时执行了一次或两次所有操作(如下所示)。 然后、输出在1~2 μ s 后被禁用(例如同步故障)

      

      同步设置为自动检测。  所以、我认为电路工作正常、但有些设置/电阻器是错误的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    单击页面左下角的状态按钮以显示状态。  它将提供每个阶段的详细状态、以便我们可以查看堆栈中的哪个或哪些器件报告了同步故障。

    这将显示状态页面、其中包含堆栈中每个相位的详细状态列表、因此我们可以查看同步故障的来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了状态选项卡、它说4个器件同步失败。 我不理解故障原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    让我们尝试一下。

    首先、检查 SYNC 信号以确保器件0为其他3个器件生成 SYNC。

    第二、检查4个器件之间的使能时序。

    是否所有器件都使用单个使能端?

    每个器件都有自己的使能/ UVLO 吗?它们是连接在一起的吗?

    作为实验、您可以强制器件0进入 SYNC_OUT 模式、该模式将在转换器加电后立即生成 SYNC、而无需等待输出的启用。

    1) 1)在"Configuration"选项卡中、转至 PIN_DETECT_OVERRIDE 并将 SYNC_CONFIG 从"Pin Detection (引脚检测)"更改为"NVM"

    2) 2)在"Configuration"选项卡中、转至 SYNC_CONFIG 并将 SYNC 从"Auto-detect"更改为"SYNC_OUT"

    3) 3)写入硬件、存储到 NVM、然后对转换器进行下电上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在尝试 SYNC 和绑定-EN/UVLO 后、我仍然遇到 CML 问题。  UVLO 的测量值约为3.4V。  

    对于所有设置、我将覆盖设置为 NVM。  我仍然遇到 CML 和处理器故障。  

    我们无法从 TI store 获取 TPS546D24A。  

    我们可以在四相模式下使用 TPS546D24吗?  电阻值是多少?  

    TPS546D24用户手册中未对此进行说明。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果您看到 PROC 故障、我建议您检查 BCX_CLK 和 BCX_DAT 引脚上的电压。  TPS546D24可能会遇到 BCX 引脚因短路而保持低电平的 PROC 逻辑故障。  这也会触发 CML 通信故障。

    对于使用四相的 TPS546D24、MSEL 2电阻器为:

    器件0 - 5.36k 至 GND、4.87k 至 BP1V5

    在 TPS546D24中、连接到接地端的 MSEL2电阻器设置电流限制和软启动时间、而分压器选择堆栈中的器件数量。  TPS546D24A 中对其进行了更改、以允许更多应用不需要 MSEL2分频器。

    器件1 (从器件0延迟90度) MSEL2至 GND = 4.87k

    器件2 (从器件0延迟180度) MSEL2至 GND = 8.66k

    器件3 (从器件0延迟270度) MSEL2至 GND = 7.15k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vout 间歇性打开/关闭。  关断是由于 UVW 和其他电压故障;不再是 CML 故障。  

    我是否必须将主器件 EN/UVLO 连接到所有从器件?

    我将主 EN (3.54V)连接到从器件1,电压降至1.05V。   

    目前所有4个器件都连接到其自己的分压器(例如3.54V)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    虽然堆栈中的所有器件最好共享一条公共 EN 线、但这不是必需的、我认为这不是您的问题。  警告和故障列表-欠压、过压、欠流和过流表明控制环路可能不稳定。

    您是否已尝试使用 TPS546D24A 数据表中链接的补偿设计工具来选择补偿选项?

    如果是、您使用的开关频率和补偿代码是多少?  如果没有、我建议尝试使用它来选择一个能够提供稳定输出电压的补偿选项。

    您是否使用 TPS546D24A 中的 MSEL1电阻器表为 TPS546D24选择补偿电阻器?

    与 MSEL2一样、TPS546D24和 TPS546D24A 之间的 MSEL1电阻器编程不同、因此类似的电阻器将选择非常不同的补偿选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    我看到这个问题仍然存在。  我们是否能够解决您看到的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍然存在四相配置的同步问题。  我们可以将 Vout 更改为所需值、但同步故障会定期发生。   我们的两相电路板没有类似的问题。   我们可以通过电子邮件来调试问题吗?  谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Earl、

    请等待 Peter 在美国时间星期一的回复。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果您可以在此处向我发送一封包含您的电子邮件地址的邮件、我可以看到我是否可以为您提供帮助。

    您是否尝试使用 PMBus 或 ADRSEL 电阻分压器将堆栈控制器(器件0)设置为 SYNC_OUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我的电子邮件是 albert_man@yahoo.ca。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Earl Mai、

    我相信 Peter 已经联系过您、或者很快会与您联系。

    让我们关闭这个线程。

    谢谢、

    Lishuang