This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25071:反极性检测?

Guru**** 2767185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ25071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002697/bq25071-reverse-polarity-detection

器件型号:BQ25071
主题中讨论的其他器件:BQ25170

客户端希望能够使 LiFePO4单元(可能是18650)可现场交换。 如果用户以错误的方式插入电池并尝试使用此充电器为其充电、充电器是否会阻止充电?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    如果您以错误的方式插入电池,则可能会损坏设备。 BAT 引脚上的绝对最大额定值为-0.3V。  如果发生这种情况、则无法进行充电。

    我建议您查看我们的新 IC bq25170、作为一种成本更低的替代产品。

    https://www.ti.com/product/BQ25170

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25170是否更适合电池反向保护? 在这方面、它看起来与 BQ25071类似。

    最好、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    您可以通过在电池路径中添加 FET 来添加反极性保护。 我们在 这里有一个应用手册:www.ti.com/.../slva139.pdf

    bq25170 与 bq25071类似、反向连接电池会损坏 IC。

    此致、

    Nick