This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:BQ27441电量监测计是否与150mAh 锂聚合物电池兼容?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005065/bq27441-g1-is-bq27441-fuel-gauge-compatible-with-150mah-lipo

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561

我使用的是带 BQ27441电量监测计的 Cigapower LP401730锂聚合物电池。  

标称容量为150mAh。  

这是否与 BQ27441-G1电量监测计兼容?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议将此电量监测计设置为如此低、我建议查看适用于您的应用的 bq27z561。

    此致、

    Wyatt Keller