This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:I2C 在1.8V 电压下工作

Guru**** 2611855 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002739/ev2400-i2c-works-at-1-8v

器件型号:EV2400

您好!

电量监测计 IC (BQ27546) I2C 的工作电压为1.8V。 我能否配置 EV2400 I2C 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CH Khoo、

    BQ27546应该已经能够与 EV2300/EV2400配合使用、而无需任何额外配置。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您的回答。

    EV2400将 SCL 和 SDA 拉至3.0V、并干扰1.8V 电源轨。  

    是否可以禁用上拉电阻器?

     此致、

    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CH Khoo、

    无法禁用 EV2400上的上拉电阻。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    非常感谢您确认无法禁用 I2C 上拉电阻。

    是否可以将上拉电压调节到1.8V?

    此致、

    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CH Khoo、

    无法在 EV2400上对其进行更改。 您为何要在1.8V 电压下运行 I2C?

    最棒的

    Jessica