This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:尝试使用+5V 电源从 SPI 总线唤醒 BQ79600EVM。

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM, BQ79600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993934/bq79600evm-try-to-wakeup-bq79600evm-from-the-spi-bus-with-5v-as-power

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件: BQ79600-Q1

尝试使用+5V 电源从 SPI 总线唤醒 BQ79600EVM。

SPI_RDY 为低电平。 唤醒失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    当您说"唤醒失败"、您看到什么行为时、您能提供更多信息吗?

    请检查 EVM 上的以下设置是否正确:

    1. J1和 J3应设置为5V
    2. J10、J11和 J12应设置为 SPI
    3. 应移除 R7和 R9
    4. R8和 R10应装配0欧姆电阻器

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. J1和 J3应设置为5V
    2. J10、J11和 J12应设置为 SPI
    3. 应移除 R7和 R9
    4. R8和 R10应装配0欧姆电阻器

    所有这些都被选中 OK。

    发送唤醒 ping,并 向 BQ79600-Q1发送单个器件写入以设置 CONTROL1 [SEND_WAKE]=1、从而唤醒所有堆栈
    器件。
     但没有答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    请读取 BQ79600上的故障寄存器、并查看是否设置了任何故障。 请发送任何故障列表、以便我进一步提供帮助。

    谢谢、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法建立通信,、因此无法读取。

    MCU 尝试通过发送两条命令来唤醒 ping 和 SPI 来联系79600、但79600没有响应。附件的波形,上半部分是两个唤醒 ping 和一个 SPI 消息,下半部分是放大该消息。CH4为 SPIRDY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    从图像中可以看出、NCS 在字节末尾的命令帧期间被 MCU 驱动为高电平。 从 数据表的第7.3.2.1.2.2节 SPI 中:

    请确保 nCS 在命令帧的持续时间内保持低电平、然后重试。

    谢谢、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、非常感谢您的回复

    当前的现象是菊花链上的79616器件显示唤醒状态,、但 SPI 的 MISO 数据线路上仍然没有数据、我想询问 SPI 在什么情况下或在什么命令下会响应。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    79616器件将仅回复读取命令、而不回复写入。 在尝试读取/写入堆栈器件之前、请确保按照 BQ79600数据表的第7.3.2.3.1节自动寻址所有器件。  

    谢谢、

    Geoff