This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:原理图审阅和电流不稳定

Guru**** 2511325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990609/tps53515-schematic-review-and-unstable-current

器件型号:TPS53515

尊敬的支持团队:

请在下面查看一下吗?

e2e.ti.com/.../TPS53515.pptx

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用电流探头在两个输出电容器之间不正确测量电流。   

    将所有输出电容器移到环路的电感器侧(铁氧体磁珠所在位置)以测量输出电流。

    输出 电流应为直流电。  

    要测量电感器电流 、请将所有输出电容器移至回路的负载侧(铁氧体磁珠所在位置)。

    当配置为 FCCM 运行时、电感器电流将为三角形。  

    安装 铁氧体磁珠时测得的输出电压、以检查电压尖峰。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San

    感谢您的支持。

    我们在 FB 之后测量了负载侧的输出电流。

    但我们找不到任何改进。

    您能告诉我们有什么改进的想法吗?

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有理由使负载电流振荡。   

    输出电压稳定、SW 脉冲稳定。

    示波器在交流耦合上设置了 Ch1。   

    更改直流耦合以测量直流负载电流  

    并测量来自 Vout tp 的电流。  

    您能否发送具有直流耦合的示波器图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San

    感谢您的支持。
    很难在所有采用铁氧体磁珠的电容器之后的点测量输出电流。
    我们在直流耦合的同一点测量了输出电流和电压的波形。
    我们发现电感较大时有所改善、为6.8 μ H。
    您是否认为更大的电感将有效地改善此问题?
    如果您有任何其他建议、请告知我们。

    e2e.ti.com/.../TPS53515-_2800_2021-04-29_2900_.pptx

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    此测量更适合直流耦合。   输出电压稳定、因此输出电流应保持稳定。  

    另一个需要考虑的测量、通过添加一根串联导线来测量电感电流 、从而使用探针测量电感电流。  

    电感器电流应为具有直流偏移的三角形。   峰值电流在开关周期内应相同。

    请参阅 https://www.ti.com/seclit/ml/slup206/slup206.pdf#page=4中的图2

    电感器电流的平均值是输出电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San

    感谢您的支持。

    您是否意味着4.7uH 和6.8uH 下的波形都是正确的?

    或者我们需要采取更多行动?

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 从未在该位置测量过电流以评估是否正确。   但我可以看到输出电压是稳定的

    直流电流电平为~2.5A、电流纹波是周期性且稳定的。

    测量电感器电流(直流耦合)将显示电感器电流和直流/直流开关的稳定性。   

    另一种测量输出电流的方法是去除铁氧体磁珠并在电感器附近的电容器上使用外部负载。  

    ppt 中的纹波电流 显示了在负载附近为电容器充电的输出电流+电流。