主题中讨论的其他器件:BQ35100、 BQSTUDIO
问候大家。
我现在使用 BQ35100来监控 Saft LS 14500、为了了解如何正确执行监测、我使用的是 EVM。现在、我将学习如何在电压和电流方面正确校准此器件。
我有几个关于这一主题的问题:
1) 1)该校准方法的实际工作原理是什么? 据我所知、您在 IC 测量此类值时向其提供已知值、首先针对电压执行此操作、然后尝试通过分离来校准电流。 这是否意味着我们将提供一个校准点来定义 I-V 关系以进行校准、或者我们将从 I-V 曲线定义一个斜率?
2) 2)如果器件由电池组供电、如何确保测量0mA? 它是否可以通过 J8供电而不在 BAT 端口连接任何东西?
3) 3)我可以考虑一个校准点、R08 (感应电阻器)测量的电压和电流、还是这些值太小、无法进行校准?
4) 4)我是否需要严格的1A 负载来校准器件? 我n´t 不能提供该电流量(我没有可用的电子负载)。
5) 5)我想按如下方式校准设备:
-通过连接电池组来校准电压、测量 BAT+-端子之间的电压、并将此值提供给 BQstudio 以校准电压。
-将电阻负载与电池连接在一起,使用负载提供至少100mA 的电流,并在 BQstudio 中使用该值。
-为了提供0mA 校准:我将在没有连接 BAT 和 PACK 端口的 情况下通过 J8为器件加电、这应该标记为0mA。
如果您能帮助我澄清这些主题、我将非常感谢。