This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:输出纹波

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996124/ucc28910-output-ripple

器件型号:UCC28910

尊敬的团队:  

请查看下面的原理图、并告诉我您对我如何首次输出纹波的看法。 请参阅以下原理图和波形。  

-更改为 R185 (91k)、R186 (33k)  

- 12V/0.4A 输出(红色)  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您没有足够的输出电容。  您是否使用 Webench 设计工具检查过设计?  可以通过以下链接获取设计工具。   https://www.ti.com/product/UCC28910 您还可以在以下链接中找到一个 Excel 工具。  https://www.ti.com/lit/zip/sluc503

    当涉及输出纹波时、UCC28910会增加输出电容并减小输出电容、ESR 是降低输出纹波电压的最佳方法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    根据您的建议、我们检查了输出电容器、因此我们将220uF 更改为470uF 和1000uF。  

    但测试结果异常、输出电压下降12V 至4~5V。  

    您能否再次查看客户原理图并告诉我您对此结果的看法。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的输出从12V 降至4V 至5V、则可能存在故障或变压器匝数比不正确。

    我随附了应用手册、其中讨论了 PSR 故障传感的工作原理以及出现的最常见问题和解决这些问题的技术。  我相信这些信息将有助于调试您的问题。

    此致、

    e2e.ti.com/.../3581.Clean-PSR-Sensing-App-Note-10-5-20B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的评论。 我将查看应用手册。  

    顺便说一下、有一个快速问题

    如果匝数比不正确或存在 OVP 或其他问题,为什么使用220uF 输出电容器时输出正常(12V)? 有可能吗?  

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要弄清楚输出从12V 降至5V 的原因。  通过研究 CS、VDD、OUT 和 Aux 电压、可以帮助您确定输出电压下降的原因。

    使用220uF 电容器调节输出、然后下降。   我不知道它调节到12V。 现在您必须弄清它为什么会下降。  您的 CS 电阻值可能太大或 RLC 电阻可能太大。  除了应用中涵盖的内容之外、这些内容可能不会产生问题。  如果最终是您的问题、数据表中将介绍这些主题。

    此致、