This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:并行使用2个?

Guru**** 2520600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997628/ucc28881-use-2-in-parallel

器件型号:UCC28881
主题中讨论的其他器件: UCC28910

您好!
客户有以下要求:

VIN 40 -140VDC、输出电压12V、输出电流:500mA、非隔离(不使用变压器)

我们能否并行使用2-3个 UCC28881? 还有其他想法吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28881器件未设计为并行运行。  据我所知、TI 没有人将这些器件并联。

    您可能会考虑改用高侧降压中的 UCC28910器件设置。  它应该能够轻松处理500mA 输出电流。

    此致、