This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:无法获得5V 输出

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997552/tps23750-can-not-get-5v-output

器件型号:TPS23750

您好、先生、

客户的设计与数据表一致。



现在的问题是、如果电路中安装了 D4、则不会有5V 输出。

但是、如果移除 D4、则会有5.2V 输出、但 Q2和 U1会非常热。

我想知道原因。

有什么建议吗?

如果您需要、我可以向您发送原理图和 PCB 布局。

谢谢。