请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23750 您好、先生、
客户的设计与数据表一致。
现在的问题是、如果电路中安装了 D4、则不会有5V 输出。
但是、如果移除 D4、则会有5.2V 输出、但 Q2和 U1会非常热。
我想知道原因。
有什么建议吗?
如果您需要、我可以向您发送原理图和 PCB 布局。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果没有 D4、FET 上没有钳位。 因此 VDS 上存在过冲、这就是使其升温的原因。
二极管器件型号可能太慢或安装不正确。
我的建议是将每个组件与 TPS23750降压转换器评估板- HPA107中的组件进行比较(修订版 A)
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师