This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79606A-Q1:使用 bqStudio 实现电池平衡

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997001/bq79606a-q1-cell-balancing-using-bqstudio

器件型号:BQ79606A-Q1

尊敬的 TI 团队:

最近、我设计了一个以 Eva 板为参考的板、现在我要测试电池平衡功能。

 启用电池平衡后使用电池电压监控器获取的数据以及我的电池平衡配置如下所示。

我的问题是

  1. 电池平衡功能似乎运行良好、但为什么电池最终无法平衡 我的配置设置是否有任何问题?
  2. 我甚至尝试为电池2、3、4、5设置120分钟的平衡时间、并为电池1、6设置0分钟的平衡时间、但每个电池的电压仍未平衡。

我将使用输出设置为25.2V 和2A 的直流电源为18650节电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    您能否说明在平衡时是否禁用充电?  通常、电池平衡不会与充电同时发生。  此外、您的电路板上的电池平衡电流是多少?

    此致、

    Kristin Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    我在平衡电池时未禁用充电。

    当  V (bat)=4.2V (这是单节电池的最大电压);R (eq)=12欧姆时、电池平衡电流 I set 为138.6mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的理解、当我在为电池充电时启用电池平衡功能时、具有主动电池平衡功能的电阻器将消耗电流并将其作为热量散发、从而有助于减少该特定电池的电流吸收。

    同时、不具有主动电池平衡功能的另一个电池将缓慢充电。

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    理论上、这可以起作用、但在您分享的图表中、这种方法看起来甚至电池充电所需的时间比您之前运行的时间长很多。 您可以继续使用此方法更长时间、并查看电池是否变得更接近平衡。 根据切换电池电压、平衡 FET 看起来正常工作。 我对这种方法的担忧是、某些电池容量可能较小、但无法赶上其他电池。  

    此致、