This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:引脚3、EN1/SS1功能问题。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997570/tps40322-pin3-en1-ss1-function-question

器件型号:TPS40322

大家好、我知道是否要启用该部件。  我需要将该引脚悬空。 当 IC 打开该测量时、该引脚上的电压大约为6V。  

该6V 电压来自哪里?

我在数据表中看不到有关该高电平电压的任何说明。

您能否帮助提供 有关 EN1/SS1引脚工作行为的更详细说明?

谢谢。

 

Kenny, Quanta。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、当悬空时、该引脚上拉至 BP6引脚电压。 BP6是用于控制器电路电源和栅极驱动器的内部 LDO。