This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:将其与 BQ24133充电器结合使用

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ34110, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995927/bq34110-using-it-together-with-bq24133-charger

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQ24133GPCCEDV

您好!

我想向基于 BQ24133充电器的嵌入式 UPS 设计中添加电量监测计和电池 EOS 检测功能。 是否可以在一个链中同时使用两个 IC? 我主要关注的是充电器控制功能。 我是否理解正确、我必须在 EOS 检测周期期间关闭电池充电器? 我可以为此使用 BQ24133 ISET 引脚吗? 我想在我的案例中、唯一的 EOS 检测选项是放电前放电、它是正确的吗?

此致、Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    我建议将充电器与主要器件型号链接在一起、我只能为您提供电量监测计建议。

    bq34110可为您的电池提供 SOC 和 SOH 数据是。 您将需要使用 GPCCEDV 工具来查找算法的系数。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回复! 我自己注意到了、以了解有关 GPCCEDV 校准过程的更多信息。 但我仍然不清楚 EOS 检测功能的正确硬件设计。 使用 BQ34110 alert1引脚替代功能来放置一个电路、以便轻松关闭独立充电器、这是否足够了?

    此外、如果我的器件的外部电源在 BQ34110电池 EOS 检测过程中出现故障、会发生什么情况? 我的充电器电源路径选择器将立即将负载从交流/直流适配器切换到电池、学习负载将分流到更重的负载。 它是否会导致 EOS 检测算法中的某种故障?

    此致、Dmitry