This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:LMR16030 -输出电感器选择

Guru**** 2514605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54060, LMR16006, LMR14006, LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996122/lmr16030-lmr16030---output-inductor-selection

器件型号:LMR16030
主题中讨论的其他器件:TPS54060LMR16006LMR14006

大家好、

我正在设计一个基于 LMR16030P 的降压电路、该电路具有以下规格:

输入电压:9-40V
输出电压:8V
输出电流:最大 2A (典型值:0.5-1.5A)

Webench 建议在此设计中使用一个10µH μ H 电感器。 将输出电流更改为1A 或0.5A 不会影响电感、只会更改建议的电感器的额定电流。


数据表提供了以下公式(第20页、eq.10)来计算最小输出电感:

L_min =[(V_IN_max - V_OUT)/(I_OUT * K_ind)]*[V_OUT /(V_IN_max * f_SW)]

使用与上述相同的输入/输出电压、541kHz 开关频率(由 Webench 计算得出)且 K_ind = 0.4、该公式得出以下结果:

如果 I_OUT = 2A、为14.79µH μ A

如果 I_OUT = 1A、为29.57µH μ A

对于 I_OUT = 0.5A:59.15µH μ A


数据表中的示例设计显然基于这个公式、其中 I_OUT = I_OUT_max 因此、我假设设置 L_MIN = 14.8uH 并选择15uH 电感器可节省成本。
无论采用哪种方法、计算得出的 L_MIN 都与 Webench 建议不匹配。

为什么是这样? 根据 Webench BOM 选择元件是否安全、或者在本例中数据表是否更准确?

基于 I_OUT_max 的计算是否正确、或者是否需要根据典型/最小负载的计算选择更高的电感?


谢谢!
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    Webench 可以使用小解决方案尺寸选项进行设计、您可以使用平衡选项进行试用。

    对于宽输入条件、更实用的方法是设计标称 Vin 下电流纹波为30%的电感器、然后检查最大 Vin 下的电流纹波如果低于电流限制峰值和输出纹波的峰值满足要求、则在最大 Vin 下通常可接受50%~60%的电流纹波。

    在这种情况下、如果没有尺寸限制、15uH 是更好的选择

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的回复。
    在这种情况下、尺寸不是问题。

    我有一个有关这方面的后续问题:"Webench 可以使用小解决方案尺寸选项进行设计、您可以使用平衡选项进行尝试。"


    我的第一条消息中的值实际上已经基于平衡优化、Webench 不会使用任何其他选项选择大于这些值的电感。 以下是一个示例:

    对于9-40V 输入和8V 2A 输出、它选择以下电感器:

    小尺寸:3.6uH、4.9A、22m Ω(f = 1.589MHz)

    平衡:10uH、3.1A、50m Ω(f = 541kHz)

    高效率:10uH、5.3A、5.7m Ω(f = 554kHz)


    对于相同的输入/输出电压、但指定的输出电流仅为0.5A、它选择:

    小尺寸:2.5uH、1.3A、143m Ω(f = 2.129MHz)

    平衡:10uH、0.88A、276m Ω(f = 541kHz)

    高效率:8.2uH、3.8A、15m Ω(f = 696kHz)

    后者毫无意义、因为它直接与数据表中给出的公式相矛盾。
    当使用55%的电流纹波进行计算时、该公式会得到以下 Lmin 值:

    2A、平衡选项(f = 541kHz):最小值= 10.75uH [ Webench = 10uH]

    2A、小尺寸选项(f = 1.589MHz):最小值= 3.66uH [Webench = 3.6uH}

    对于最大 Iout = 2A、如果选择了更高的可接受电流纹波、这是合理的、正如您建议的那样。
    然而、对于0.5A、尽管纹波较高、但仍然存在巨大差异:

    0.5A、平衡选项(f = 541kHz):最小值= 43.02uH [ Webench = 10uH]

    0.5A、小尺寸选项(f = 2.129Mhz):最小值= 10.93uH [ Webench = 2.5uH]


    根据数据表、如果电路设计用于小负载(Iout = 0.5A)、则 Lmin 需要明显更高。
    为了获得接近 Webench 设计的结果、必须将此类值指定为>200%。

    这不是对的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    对于轻负载0.5A、小尺寸选项(f = 2.129Mhz):Lmin = 10.93uH [ Webench = 2.5uH。

    为了实现可靠的设计、您可能必须考虑过载、输出短路、负载瞬态条件、其中开关电流峰值可能会使最大电流峰值4.75A 跳闸、 这意味着您仍然必须为0.5A 负载使用一个额定电流为 big10uH 的5A 电感器、  因此、如果需要小解决方案尺寸、Webench 建议0.5A 负载使用2.5uH。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    谢谢、但遗憾的是、这并不能真正回答我的问题。

    对于平衡和高效率选项(不专注于实现尽可能小的尺寸)、Webench 选择10uH/8.2uH 电感器和541kHz/696kHz 开关频率、以实现0.5A 输出电流。

    根据数据表、最小值(!) 该电流和频率的电感-即使在最大输入电压下电流纹波为60%(如您所建议)、也必须为39uH/31uH。

    这是一个根本区别。 根据数据表中的公式、Webench 建议的电感器尺寸意味着标称 Vin 下的电流纹波为~190%、最大 Vin 下的电流纹波为~230%。

    为什么是这样?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    您可以查看 TPS54060、LMR14006或 LMR16006等一些低电流稳压器的数据表、您会发现计算正确并且也符合 Webench 结果。

    LMR16030是一款3A 转换器、通常不推荐用于500mA 应用、对于电感器39uH 和500mA 负载、纹波电流为500mA*60%=300mA、对于3A 负载仅为10%、 这意味着300mA 纹波电流几乎是 LMR16030所需的最小值、峰值电流控制模式需要足够的纹波电流信息来实现稳定的环路控制。  

    当然、您可以在 LMR16030中为500mA 负载使用39uH、但需要微调前馈电容器以实现环路稳定性。

    B R

    Andy