This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:电子保险丝在无微控制器信号的情况下启动

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997490/tps1663-efuse-starts-up-without-microcontroller-signal

器件型号:TPS1663

使用 TPS16630PWPR 电子保险丝时、我一直遇到问题;当我将其连接到电源电压(在本例中为13.8V)时、即使没有向 nSHDN 引脚施加高电平信号、电子保险丝 MOSFET 也处于激活状态。 我已经开始制作新的电路板、尝试从头开始进行故障排除、但我始终遇到相同的问题。 现在、除了电子保险丝、电路板上唯一的其他组件是 R1、R2和 R3 (422k、45k、30k、 分别为) UVLO = 8V 和 OVLO = 20V、以及一个6k 电阻器来设置跳闸电流(在本例中为3A)。 当我连接13.8V 电源时、即使没有微控制器向电子保险丝的 nSHDN 引脚发送高电平信号、我也能够检测输出端子上的大约13.8V 电压。 此外、我还在 nSHDN 引脚上测量2.55V 的电压、尽管如前一句所述、没有微控制器向 nSHDN 引脚发送高电平信号。 我已经彻底检查了是否存在可能导致此问题的短路、但我可以得出的唯一结论是、在某种情况下、13.8V 电源电压被降压至2.55V 并施加到 nSHDN 引脚上、 这会导致 eFuse 导通、即使没有外部高电平信号也是如此。 是否应该发生这种情况? 请提供任何帮助。 我还想补充的是、电子保险丝在其他方面确实运行正常-当我将 R1的值更改为100k、从而将 OVLO 设置为低于13.8V 时、电子保险丝会像它应该的那样成为开路。 因此、它在这方面起作用、但我不知道为什么在没有微控制器信号的情况下激活 MOSFET。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    感谢您联系我们 E2E。 欢迎!

     nSHDN 引脚具有内部上拉源、可在施加 Vin 时启用电子保险丝。 您需要下拉 nSHDN 引脚以禁用器件。 因此、 在 nSHDN 引脚和接地之间使用10k 电阻器。

    此致、  

    Rakesh