This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895的 SYS 引脚无电源输出

Guru**** 2535580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997325/bq25895-the-sys-pin-of-bq25895-has-no-power-output

器件型号:BQ25895

你(们)好

断开外部输入源后,将‘1写入 BO25895寄存器 Reg09的'BATFET_DIS',使芯片进入睡眠模式(此时使用电池),然后将6V/2A 电源输入 VBUS 端子。 我已确保 VBUS 有电源输入、但发现在某些机器中 SYS 引脚没有电源输出、同时 BAT 引脚没有充电。 只有当外部输入电源和电池同时断开、然后连接电池或外部电源时、SYS 引脚才会有电源输出。 例如、如果电源复位、BQ25895可以正常输出或充电。

问题1是概率的、我们猜它是与 DMDP 还是 I2C 看门狗计时器设置相关、因为我将"I2C 看门狗计时器设置"写为"00"。

3.'I2C 看门狗定时器设置'被写为' 00 ',有什么影响?

将"I2C 看门狗定时器设置"写为"01"会产生什么影响?

连接外部电源时 BQ25895的寄存器配置

0x0 = 0x3F
0x1 = 0x5
0x2 = 0XBC
0x3 = 0X3A
0x4 = 0x10
0x5 = 0x7
0x6 = 0X5E
0x7 = 0X8D
0x8 = 0x3
0X9 = 0X54
0xA = 0X93
0Xb = 0x16
0XC = 0x0
0XD = 0X94
0XE = 0X4C
0xF = 0X4E
0x10 = 0x50
0x11 = 0XA3
0x12 = 0x14
0x13 = 0X1B
0x14 = 0X39

未连接外部电源时的 BQ25895寄存器配置(无运输模式)

0x0 = 0x3F
0x1 = 0x5
0x2 = 0XBC
0x3 = 0X3A
0x4 = 0x10
0x5 = 0x7
0x6 = 0X5E
0x7 = 0X8D
0x8 = 0x3
0X9 = 0X54
0xA = 0X93
0Xb = 0x2
0XC = 0x0
0XD = 0X94
0XE = 0X4C
0xF = 0X4F
0x10 = 0X4F
0x11 = 0x23
0x12 = 0x14
0x13 = 0x3F
0x14 = 0X39