This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:适用于 BQ24193RGER 的电池监控器 IC

Guru**** 2814475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997377/bq24193-battery-monitor-ic-for-bq24193rger

器件型号:BQ24193

尊敬的 TI 团队

下面我对 BQ24193RGER 有疑问或建议

1、对于充电端口、是否支持 Type C?

2.建议使用电池监控 IC 器件(我们需要监控电池特性、如电量和电压、如电量监测计 IC)

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ2419x 可用于5V 3A 输入 USB Type-C 充电、但充电器无法检测到 Type-C 需要一个 USB 接口。

    谢谢、

    宁。