This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731EVM:BQ25731EVM、但我无法使用 TI 充电器 GUI 更改充电电流限制。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731EVM, USB2ANY, BQ25731, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997104/bq25731evm-bq25731evm-but-i-unable-to-change-the-charge-current-limit-with-the-ti-charger-gui

器件型号:BQ25731EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYBQ25731BQSTUDIOEV2400

BQ25731EVM 连接 到 USB2ANY。

连接指示灯呈绿色。

但我 无法使用 TI 充电器 GUI 更改充电电流限制。  

我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

     

    让我收集一些更多信息、以便我们开始调试。 您是否能够正常读取和写入其他寄存器? 您是否只在写入 ChargeCurrent()寄存器时遇到问题,或者这是否也适用于其他寄存器?

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多寄存器允许您使用它们。 但25%不允许您以任何方式更改值。 仅当 BQ25731未连接时。
    https://youtu.be/Ih0PwiSHlFw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

     

    感谢您提供详细信息。 BQ2573x GUI 有干扰、我们将对其进行更新。 同时、您是否有可用于 BQStudio 评估的 EV2400或 EV2300? 如果是、我可以向您发送.bqz 配置文件。

     

    此致、

    Angelo