This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:交错 PFC 升压转换器相位错误触发

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996898/ucc28070-interleaving-pfc-boost-converter-phases-false-triggered

器件型号:UCC28070

大家好、

我是台北办事处的 FAE Dave。

正如 下面显示的波形、我的客户遇到了错误触发的问题。 我认为这个问题与电流检测引脚上的噪声有关。 我建议他们调整 PIN8和引脚9上的 RC 滤波器、但这并没有解决。 PFC 级的技术规格为1500W、而在使用 RC 滤波器1k 欧姆和10nF 时、出现情况的条件为550W。 请帮我解决这个问题、非常感谢。

黄色和红色波形是两相的栅极、蓝色是谐振电流。 谢谢。

Dave Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您关注 UCC28070。 红色的一个漏掉了一个脉冲、我猜是 CT 感应目前不正确。

    对于黄色的 MOSFET、它看起来像再次重新启动、应该是错误的行为、请确保此时驱动电路是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复、正确的行为是红色的应该在此时工作、黄色的应该被切断。

    调整解决方案的电流感应滤波器是否正确、或者有其他建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave 和 David、您好!

    我看到该事件在每个交流线路半周期的峰值处发生一次。 似乎每个峰值都可能发生系统级事件、该事件的噪声可能会耦合到 PFC 控制器并干扰它。

    此外、假设红色和黄色栅极驱动是正信号、则蓝色电流波形对其中任何一个都没有意义。
    但是、如果您将黄色波形视为 反相栅极驱动、则电流形状 与反相黄色 占空比匹配。    红色信号可能也是另一相的反相栅极驱动器。  我想不出它们为什么显示为反相。
    请查看此内容。

    根据该观察结果、由于一些高 di/dt 达到 CS 关断阈值、黄色栅极看起来会打开并立即关闭(具有电流感应环路延迟)。  黄色相电感器此时如何获得一个电流阶跃。 您可以看到、在"干扰"之后、下降斜率上升了一个除法。  由于电流不会简单地在没有极高电压的情况下跳转到电感器中、我怀疑这可能是某种耦合电感器设计。  也请查看此内容。  

    根据信号反转、黄色信号看起来像在正确的时刻变为低电平(栅极打开)、但事件发生、黄色信号关闭。  同时、红色信号应变为高电平(红色侧关闭)、但不会变为高电平、并跳过一个周期。 请检查另一侧以查看电感器电流是否增加得更高。 短暂的黄色关闭后、黄色再次打开。

    我想知道是否有线路周期系统噪声干扰 UCC28070的振荡器、从而使内部时钟跳过一个周期。 请 检查 RT、DMAX、RDM/SYNC 和 CDR 输入是否存在噪声耦合。  确保客户按照数据表的建议连接了这些引脚、尤其是 RDM 和 CDR、如果它们 既不用于抖动也不用于同步。  进入这些引脚的噪声会影响振荡器。

    此时、尚不清楚外部噪声是导致振荡器跳过 而导致  电流跳转、还是电流跳转导致噪声使振荡器跳过。  这里最奇怪的是电流跳跃本身、需要 更仔细地研究该跳转的原因。 由于似乎在每个半周期的峰值发生一次、因此这些事实之间存在某种关联。

    此致、
    Ulrich   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Uli 提供的这种细节扣减。

    您好、Dave、

    请按照 Uli 的建议检查布局、同时请帮助将来自控制器和 MOSFET GS 的信号与波形中的黄色相位进行比较、以查看重新启动是来自控制器还是来自噪声。

    并发送您的客户反馈。