This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54232:原理图审阅

Guru**** 2581145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997448/tps54232-schematic-review

器件型号:TPS54232

大家好、

DIN TPS54232是一款很好的新器件

请帮助检查此 SCH、THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Cheng  

    一些意见:

    1.建议将 C32放大至4.7uF。  

    2.将 C36更改为33nF。  

    3.将 R40更改为10kohm。  

    4.将 C28更改为68pF。  

    5.将 C31更改为4.7nF。