请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54302 我将使用 TPS54302设计直流/直流转换器电路。
所需 规格。
案例1
输入:DC24V⇒输出:5V
案例2
输入:DC24V⇒输出:12V
我不确定如何确定 EN 的电压。
例如、手册显示了最小输入电压为8V 时的启动电压(6.74V)、停止电压(5.83V)。
当输入电压为24V 时、应设置什么电压和电阻值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
这里详细介绍了如何根据您期望的 Vstart 和 Vstop 设置电阻器值。
请参阅 D/S 第9页的第7.3.5章"启用和调节欠压锁定"
这些值与典型输入电压无关、而是您设置的 Vstart 和 Vstop。
BRS、
年轻