This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:Vosns 与 VB

Guru**** 1824600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996389/tps61096a-vosns-vs-vb

器件型号:TPS61096A

当前使用    TPS61096A 通过使用 外部 MOSFET 切换专用电阻分压器来实现可变输出应用的设计

因此、您可以帮助检查以下参数、这些参数可能与我的应用相关  

1. Vosns -输出电压感测引脚 + FB ,监控器,  在这段时间内,似乎应采样10us 的持续时间和 FB ping。

 您能不能支持我们有关 Vosns 准时的详细逻辑以及 FB 采样。

2.下面是我的版本,并准备使用 MOSFET 配置输出, 但 MOSFET 内部会引发 FB 采样过程,从而导致一些误电压输出,

您能给我们一些好的建议、非常期待您的回复。

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    所有反馈电阻器值的值是多少? 您可以使用更小值的电阻器和更小电容的 MOSFET 吗?

    您的应用是什么、您为什么使用此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jasper

    Rup=340k、Rdown=100k、 按照我的同事的设计、我们无法设计出用于  可变 电压输出的 wtih PMBus 模块产品。

    因此、我们决定使用某种方法来实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    您是否尝试了较低的电阻器、例如34k+10k。 您为何为您的应用选择此器件?