This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS78233EVM-445:TPS78233DDCR

Guru**** 1646250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02, TPS7A03, TPS7A05, TPS780, TPS781
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995556/tps78233evm-445-tps78233ddcr

器件型号:TPS78233EVM-445
主题中讨论的其他器件:TPS7A02TPS7A03TPS7A05TPS780TPS781

大家好、

  我们已将  TPS78233DDCR 用于此器件。但现在已缺货。 我们需要这个器件10000 NO。 或者、请尽快建议相同规格的替代器件。

谢谢、

科迪什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kotish、

    以下是一些具有电流电源的替代产品、它们在引脚分配+性能方面是 TPS78233DDCR 的直接替代产品。 它们还具有更高的 Z 高度:

    TPS7A02 - TPS7A0233PDBVR

    TPS7A03 - TPS7A0333PDBVR

    TPS7A05 - TPS7A0533PDBVR

    这些建议在同一系列和相同的引脚排列中、但  由于 VSET 引脚、增加了一些复杂性

    TPS780 - TPS780330220DDCR、当 VSET 引脚为低电平时、输出电压为3.3V

    TPS781 - TPS781330220DDCR、当 VSET 引脚为低电平时、输出电压为3.3V

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wilson、我检查您的建议、它很好、但我们需要 TPS78233DDCR 等低 IQ 和低压降电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kotish、

    您的 VIN 是什么? TPS78233DDCR 上的 VDO 最大值为250mV @ 150mA、而 TPS7A0533PDBVR 在该输出电流下的 VDO 最大值约为175mV、因此 TPS7A05肯定是低 Iq +低 VDO。

    TPS7A02/TPS7A03还具有非常相似的压降性能、并且具有额外的优势、即使器件进入压降区域、也能保持非常低的 IQ 水平。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN = 4.2至5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有三 个选项(TPS7A05、TPS7A02和 TPS7A03)在输入电压和输出电压之间的800mV 电压下均可正常工作。