This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:希望减少 VO 引脚上的电容器。

Guru**** 2541950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997434/tps51200-want-to-reduce-capacitor-on-vo-pin

器件型号:TPS51200

您好!

根据 TPS51200数据表、所有应用示例都在 VO 引脚上添加了3个10uF 电容器。   但他希望减少电容器、因为在我的客户的情况下、TPS51200只需要300mA 的电流。

他可以减少一个电容器吗?    换句话说、在 VO 引脚附近添加一个10uF 电容器和在 DDR 侧添加一个10uF 电容器是否可行?   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    如果电流仅为300mA、则可以使用2x10uF。

    此致、

    Weidong