This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:有关 RFB1和 RFB2的查询

Guru**** 2538080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997478/lm25149-q1-query-regarding-rfb1-and-rfb2

器件型号:LM25149-Q1

您好!  

在数据表第8.3.9节中、给出了:

 或者、使用从输出到 FB 引脚的外部电阻分压器设置输出电压。 输出
电压调节范围介于0.8V 至36V 之间。FB 的调节阈值为0.8V (VREF)。 使用公式
5要计算上下反馈电阻器、指定为 RFB1和 RFB2。

  (第8.3.9节)

不过、在第9.2.2.8节中、假设 VREF=1.2V 来计算 RFB1和 RFB2、

那么、应该使用哪个 VREF 值?  

谢谢、  
高级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prm、

    在第7页的电气特性表中指定了正确的0.8V VREF。 感谢您指出该方程式中的拼写错误-我们将在下一个更新周期中解决该问题。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、  

    感谢对这一点的澄清。  

    此致、

    高级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、高级 感谢您的关注。