This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:设置充电电压时出现问题。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990670/bq24725a-problem-to-set-charge-voltage

器件型号:BQ24725A

您好!

我使用 BQ24725A 为3节电池充电。

测试条件:

输入电压:18V

负载:无负载(未连接电池)

充电选项寄存器:0xF910

    15 : Acok deglitch time : 1
    14 - 13 : delay between charge watchdog timer : 1 -1 (175s watchdog)
    12 - 11 : Falling threshold : 1 - 1 (70% (2.981 V))
    10 EMI switching frequency : Reduce 0
    9 EMI switching frequency : 0 Disable
    8 Short circuit protection : 0
    7 Short circuit protection : 1
    6 LEAR cycle : Disable 0
    5 IOUT 20x adapter current amplifier output : 1
    4 Adaptater is present : 1
    3 Not use : 0
    2 Not use : 0
    1 ACOC threshold adjust: 0 disable
    0 : Enable charge : 0

充电电流寄存器:0x0200 (0.5A)

充电电压寄存器:0x3000 (12V)

充电输入电流寄存器:0x0400 (2A)

我检查 I2C 名称(通过读取寄存器)、并且所有寄存器 都已设置。

遗憾 的是、在将电压充电寄存器设置为1V 后、输出电压下降到1V、我不知道原因。

收费选项寄存器:

充电电流寄存器:

充电电压寄存器:

输入电流寄存器:

黄色和蓝色信号:I2C

粉色信号:VPHASE

我尝试在加电时检查 ACOK ACDET 和 REGN。

粉色:ACDET

蓝色:VIN

黄色:REGN

粉色:ACDET

蓝色:VIN

黄色: ACOK

我不知道问题在哪里... 可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

     

    如果在电池连接时写入 ChargeCurrent()和 ChargeVoltage()寄存器,您是否能够为电池充电?

     

    此外、您的一些波形是否有误标签? 例如、最后两个波形显示 VIN (蓝色)仅为~5V、而 REGN (黄色)为18V。 您能否确认这两条迹线是否贴错了标签、VIN 实际上是18V?

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安吉洛、您好、  对 延迟答复深感遗憾

    如果我在电池连接时写入 chargeCurrent 和 chargeVoltage、我无法为电池充电...

    是的 、您对标签正确无误。 很抱歉。

    我尝试 了很多 次测试,但我仍然遇到同样的问题…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

     

    请验证是否满足所有启用充电的条件、如下所示:

     

      

    如果这无法解决问题、请使用您的软件测试 BQ24725A EVM。 这将通过确认问题是否与您的测试设置有关或您的电路板是否存在硬件问题来加快调试过程。

     

    最后、这不太可能导致您看到的行为、但请将 VCC 电容(C4)从0.1uF 更改为1uF。

     

    此致、

    Angelo