您好、TI 专家、
我的客户使用 BQ25886制造了自己的产品、但他们有问题。
它们通过 Pogo 引脚和 DISC 为 BQ25886供电。
尽管它们将5V 直流适配器连接到 VBUS、但有时充电不会启动。
即使它们将5V 电源连接到 VBUS、有时充电也无法启动。
(我们测量了 VBUS 引脚的电压电平、电压为5V)
因此、我们假设 Pogo 引脚和圆盘具有高阻抗、它会干扰电流、并且无法进入充电状态。
是否可以这么认为? 此问题的解决方案是什么? 如何增加输入电容器的值?
如果您想了解有关此事的更多信息、请告诉我。
此致、
Chase