This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:施加电压后如何开始充电?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993420/bq25886-how-does-charging-start-after-the-voltage-is-applied

器件型号:BQ25886

您好、TI 专家、

我的客户使用 BQ25886制造了自己的产品、但他们有问题。

它们通过 Pogo 引脚和 DISC 为 BQ25886供电。

尽管它们将5V 直流适配器连接到 VBUS、但有时充电不会启动。

即使它们将5V 电源连接到 VBUS、有时充电也无法启动。

(我们测量了 VBUS 引脚的电压电平、电压为5V)

因此、我们假设 Pogo 引脚和圆盘具有高阻抗、它会干扰电流、并且无法进入充电状态。

是否可以这么认为? 此问题的解决方案是什么? 如何增加输入电容器的值?

如果您想了解有关此事的更多信息、请告诉我。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    您可以附上原理图吗?

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo、

    我将为您附上原理图。

    实际上、它们解决了将 L11电感器的值1.0uH 更改为4.7uH 的问题。

    是否是解决此问题的可靠解决方案? 我想知道增大 L11电感值的副作用。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    我不建议将 L1增大到4.7 μ H。 当 L12和 L10短接时、您是否仍然观察到此问题?

    此致、

    Ricardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo、

    我将告诉您 L12和 L10短路的结果。

    您能告诉我为什么不建议将 L11增加到4.7 μ H?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo、

    客户告知 L12和 L10短路时没有变化。

    我再次问您、我是否有任何理由不能将 L11增加到4.7 μ H?

    它的副作用是什么?

    我的客户使用许多值更改 L11进行了测试、他们发现一些样本中存在高达3.3uH 的问题、最后他们增加到4.7uH、超过70个样本中的问题消失了。

    当 L11=1uH 时,我将附加波形;

    蓝色波形为引脚17和18 (SW)

    青色波形为 pin11 (REGN)

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    REGN 为什么要折叠? 我认为这是您问题的根源。 您能否在开关期间显示 VBUS? 如何提供 VBUS?

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo、

    正如我说过的、当我使用特定的直流适配器时、会出现此问题。 大多数适配器都很好。

    客户可以使用任何类型的适配器、因此我们应该尽可能多地测试适配器。

    我将检查您提出的问题。

    最重要的是、我想知道为什么我不能将 L11的值增加到4.7uH、如果我增加这个值、会产生什么副作用。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    从根本上说、随着电感增大、流经电感的电流的电流纹波减小。 在内部、电流纹波由内部 AEO 感应。 除了我们设计的典型1uH 至2.2uH 外、它可能会导致问题。 我不想讨论 AEO 的特性、因为 IP 原因。  

    我期待你的答复。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo、

    我理解您的说法。

    我同意、根据数据表、电感越大、电流纹波就越小。 那么、我可以认为大电感有利于减少纹波。

    我和我的客户只是想知道、如果我将电感值增加到超过2.2uH、会产生副作用。 原因我们认为这是目前唯一的解决方案。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    正如 Ricardo 提到的、充电器使用电感器电流作为反馈的一部分。 超出电感器的建议值可能会导致意外行为、因为该值超出规格。

    此致、

    Wyatt Keller