This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:电池充电电压低于3.4V

Guru**** 2598025 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995134/bq25306-battery-charging-voltage-lower-than-3-4v

器件型号:BQ25306

尊敬的 TI 专家:

我在我们的设计中实现了 BQ25306、根据数据表、该 IC 具有3.4V 至9.0V 的可编程充电电压。 在我们的设计中、我们使用的电池可以充电至最大 持续充电电压为3.4V。  此外、在数据表中、R2的建议电阻值为200kΩ Ω 或更低。 电池充电电压被设定为 VBATREG = 1.1 (1 + R1/R2)。

要找到 R1的确切值以将充电电压设置为3.4V、这对我来说是一个很大的挑战。 首先、我选择 R1=422k 和 R2=200k、使用公式、设置的充电电压为 3.421V、但这超出了电池的最大充电电压。 我想出了使用 R1=412k 值的想法、因为该电阻值是我目前唯一的选择、因此充电电压为 3.366V。 我的问题是、如果我将充电电压设置为低于3.4V、对 BQ25306会产生什么长期影响? BQ25306是否可以正常工作而不会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      为了实现充电调节电压精度和电池泄漏电流、我们建议使用200k 的底部电阻器。 您始终可以将此值更改为较低的值、并相应地计算所需的其他电阻器。 例如、Rbot = 100k、Rtop = 210k 会提供3.41的充电调节电压。 考虑这些值将提供更精确的充电调节电压。 我建议将其用于3.4V 及以上电压、因为我们不会测试超出此范围的运行情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的回答。 我目前正在使用 BQ25306对我的设计进行测试。 您能否告诉我、当电池充满电时、即使 USB 仍处于插电状态、我将如何终止充电?

    我看到、当电池电压电平达到充电调节电压以上时、STAT 引脚一直在改变其状态、直到我移除作为输入源的 USB 电缆为止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      即使在连接适配器的情况下、充电器 IC 也会自动完成端接。 您观察到的是实际电池和 BAT 引脚连接位置之间阻抗过大的设置中的一个常见问题。 阻抗会导致电压降(Rimm*Iter),当电荷终止并移除 Iterm 时,电压会下降超过再充电阈值,从而触发新的充电周期。 这会导致您观察到充电和终止之间的循环 STAT 闪烁。 BAT 引脚是一个 SENSE 引脚、应尽可能靠近实际电池连接。