This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33602:AGND 之间的连接

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996857/lmzm33602-connection-between-agnd

器件型号:LMZM33602

在单个 PCB 上安装两个 LMZM33602时、是否最好连接或断开 AGNDD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H.Masda、

    每个 LMZM33602将相对于其自身 FB 和 AGND 引脚上的电压调节输出电压。 将两个 AGNDD 连接在一起并不是必需的、但可以改善相对调节。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sam 的回复。  

    是否可以通过将两个 AGNDs 连接在一起来增加噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H.Masda、

    如果您的设计遵循数据表中的布局指南、则可能会出现这种情况、但我不认为这是一个问题。

    Sam