This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14203:故障模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996260/lmr14203-failure-mode

器件型号:LMR14203

嗨、大家好。

您能帮我找到有关 LMR14203XKME/NOPB 和/或 LMR14206XMKE/NOPB 的故障模式吗?

谢谢。

BR、

Gabriele。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriele、

    如果您需要解决这个问题、我可以帮助诊断您的设计问题。 请分享有关故障、原理图、布局以及有助于显示问题的任何范围截图的详细信息。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Samuel

    您可以在下图中看到原理图。

    TVS DT1是双向色调 TVS (符号不正确)。

    该电源块用于具有交流发电机电路的汽车系统。

    在某些情况下、我发现了以下问题:

    -二极管1N4148已断开

    -电容器 C1短接或低阻抗(大约2或3 Ω)

    - LMR14203内部 MOSFET 漏源短路

    电源范围为10V 至32V。

    问题可能出在哪里?

    电源线路上的电压尖峰?

    我不知道内部 MOSFET 如何使漏源短路。

    BR、

    Gabriele。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriele、

    VIN 的绝对最大额定值为45V。 这是一个交流发电机电路、因此我假设此输入存在负载突降情况。 检查最坏情况、确保所有引脚(主要是 VIN)都不超过 绝对最大值

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回答、Samuel。

    我将研究负载突降情况。

    但是、我想了解 LMR14203如何使内部 MOSFET 漏源短路。

    如何使漏源极通道短路?

    电压是否会峰值到 VIN 引脚(例如负载突降...)? 是否使通道短路? 我认为这会导致漏源极通道断开、而不是短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriele、

    如果器件发生故障、通常是由于超出最大绝对值 取决于过压条件(电压、电流、时间等) 我们可以看到开路或短路故障模式。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔

    我认为 MOSFET 通道会发生高电流短路、并在高电压下开路。

    正确吗?

    您认为 在电压尖峰或持续电压高于绝对最大值的情况下是否可行?

    Gabriele。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriele、

    我们无法肯定我们会看到什么类型的失败。

    高于绝对最大值的电压尖峰会损坏器件。 绝对最大值表有时会显示 SW 在一段时间内会超过某个值(或其他类似的例外情况)、但如果未指定为可接受、则可能会损坏器件。

    Sam