This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:通过5VUSB 提供5V 冗余电源、通过稳压器提供+5V 外部电源

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2115A, TPS2115, TPS2116, TPS2113A, TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996344/tps2115a-redundant-5v-supply-via-5vusb-and-external-5v-from-regulator

器件型号:TPS2115A
主题中讨论的其他器件:TPS2121TPS2115TPS2116TPS2113ATPS2120

您好!

我们的项目决定使用 TPS2121对两个5V 电源进行电源多路复用以实现冗余。 但是、由于全球各地的情况、TPS2121已停产、我们的 PCB 板的生产已暂停。 我们检查了重新入库计划、但日期偏离了我们的目标计划。 因此、我们决定改用 TPS2115ADRB。  

我们决定将一个5V 外部电压连接到 IN2、并将一个5VUSB 连接到 IN1。 我们将其设计为、默认情况下、5V 电源来自外部5V 电源、并在外部5V 压降时切换至5VUSB。 然后、我决定使用 STAT 引脚来驱动 LED、以便在输出5V 由5VUSB 供电时打开、而不是默认的5V 外部电压。

我在此附上使用 TPS2115A 的示例原理图的屏幕截图。

我只想确认这个设计是否会根据我们的想法工作。 BTW、我正在自动选择模式下运行 TPS2115。 +5VDC 来自5V 稳压器 IC、VUSB 是5VUSB、+5V 是 TPS2115ADRB 的输出。

欢迎提出任何建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    此设置将按预期工作、但请注意、TPS2115A 无法执行与 TPS2121类似的更快切换。

    我们提供的 TPS2116开关速度快于 TPS2115A、与 TPS2121类似、但不允许用户设置电流限制。 我建议您也查看这款较新的器件。  

    请注意、在这种运行模式下、当两个输入都为5V 时、器件可能会在输入之间来回切换、因为没有设置优先级。 TPS2116允许用户设置优先级。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您提供这些信息。 我检查了 TPS2116、它看起来适合此应用、但它仍然没有经销商库存、因此我仍然倾向于使用 TPS2115A。

    与初始配置不同、我决定使用手动选择模式、在该模式下、D0连接到 GND、我决定通过分压器将 D1连接到 IN1。 它的工作方式是、当 IN1连接5V 外部电压时、分压器在 D1提供2.5V 电压、因此使用手动模式选择 IN1。 当 IN1不存在或 IN1降至4V 以下(根据数据表、D1 < 2V、D1 =逻辑0)、D1=0、D=0表示将选择 IN2、其中 STAT 输出逻辑0、 打开 PNP 并打开 LED 以指示 IN2用作5V 输出。

    我将在此处附加原理图快照。 您能否确认这将如上所述工作?

    再次感谢、欢迎您提出建议。

    Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    您的新设置看起来是自动切换、而不是手动切换。 这将起作用、但并不理想、因为 Dx 引脚上有一个高电平和低电平之间的宽电压窗口。  

    TPS211xA 电源多路复用器是一系列产品、我们实际上在 TPS2113A 中有一个非常相似的器件。 该器件基于其中一个电压轨的电阻分压器控制方法而构建。 使用 VSNS 引脚(而不是 Dx 引脚)、您可以获得更严格的控制和优先级设置。 由于您仍处于设计阶段、我还建议您查看 TPS2113A、因为该器件是 TPS2115A 的自动开关型号。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的观看。 问题来自 TPS211x 系列、TPS2115A 是分销商唯一有库存的器件。 TPS2121也缺货、目前不想与 TPS2120一起使用 BGA。 您能否建议其他可能的器件(如果有)?

    非常感谢、

    Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我决定在手动模式下使用 TPS2115A、这是否起作用? 还使用 STAT 引脚在使用 IN2时驱动 LED 亮起、而在使用 IN1时 LED 熄灭?

    谢谢、

    Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    要开始、应允许使用 STAT 引脚驱动 LED。 STAT 引脚是一个简单的开漏引脚。 它不是为了处理大电流或类似的任何东西、但它应该能够将 BJT 的基极拉低。 这不应该是一个问题。

    该设置将面临与电阻分压器设置相同的限制。 在理想情况下、如果器件选择 IN1、则此设置将按预期工作、但该器件将在其生效后选择 IN1。 但真正的行为可能在很大程度上取决于5VDC 电源轨的压摆率。 当电压变为有效时、D1有可能在 IN1上升前变为高电平:

    这是因为在0.7V 和2V 电平之间、器件的运行方式未定义、因此某些器件可能会提早置为高电平、而某些器件可能不会置为高电平。 让我们假设 D1在1.2V 时置为高电平。 在这种情况下、IN1仍低于 UV、但 D1为高电平、因此输出可能会变为高阻态

    是否有任何方法可以从外部控制 D1?

    谢谢、

    Shreyas