This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS782:TPS78230和 TPS61222组合电路评论

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61222, TPS7A03, TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995481/tps782-tps78230-and-tps61222-combination-circuit-review

器件型号:TPS782
主题中讨论的其他器件:TPS61222TPS7A03TPS7A02

您好、支持团队

将 TPS78230和 TPS61222组合在一起形成了一个电路。

但是、出现了问题、因此我们将按以下方式与您联系。

首先、请查看所配置电路的适用性。

这是在上面的电路图中配置的电路中发生的问题。

问题1. 在 PBA 检查期间、TPS78230输出电平降至0.3V。

如果电路图中的 C49和 C50被移除、输出电平通常输出为3.0V。

导致问题的原因是什么?

TPS61222的输入/输出电容器之间的关系是什么?

我们将通知您其他已确认的事项。

通过将 TPS78230和 TPS61222的每个输出/输入分开、确认了在单次测试期间每个输出(3.0V/5.0V)正常输出。

如果发生故障、已根据 C42的容量值确认存在缺陷和缺陷解决方案。

C42:出现1uF 缺陷

C42:发生2.2uF 缺陷

C42:4.7uF -正常运行和不良运行是混合的。

C42:10uF 正常输出

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    如果我们需要更深入地了解升压转换器、我们需要让负责处理该产品的团队参与进来。  但是、我怀疑升压转换器导通期间的 LDO 负载电流会导致 LDO 进入电流限制。  C42的较高值可通过允许 C42提供电荷来为 C50充电来防止这种情况发生。  请记住、在开启期间、电荷从任何电源转换器(开关或线性)的 Cin 转移到 Cout、因此通常需要 Cin >> Cout 来防止开启期间出现任何问题。  根据您的测试,当问题消失时,Cin =2*Cout。  

    如果您可以在 LDO 输出和升压转换器输入之间连接电流探针、我们将能够确认开启期间的峰值电流导致 LDO 进入电流限制。  您将需要测量电流以及 LDO 的 Vout、升压转换器的 Vout 和 LDO 的 Vin、以确认在这种情况下它不会下降。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Stephen

    首先、感谢您刚才的回答。

    我还有其他问题。

    以下是 TPS78230和 TPS61222电气特性的捕获。

    [TPS78230]

    [TPS61222]

    由于运行电流限制、TPS78230的输出看起来会下降。 即使您检查了上述规格、电流也是如此

    TPS61222运行期间的功耗似乎超过了 TPS78230的 Iout 容量。

    是这样吗?

    如果上述内容正确、请推荐合适的产品。

    TPS61222的输入电压为3.0V、输出电压为5V。

    是否有任何电流消耗较低的产品?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    TPS7A02/TPS7A03是否可以在此处工作? 输出电流限制如下所示、似乎是 TPS78230的2倍

    这些器件还保持极低的电流消耗、分别为25nA Iq / 200nA Iq。

    此致、

    Wilson