This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:布局指南注释

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997246/tps23881-layout-guide-comment

器件型号:TPS23881

大家好、

我有一位客户询问以下问题:

1.是否有布局指南?
2.图中所示过孔尺寸的要求是什么?
3. DRAIN1~8沿线路生成宽度。 周围的信号是否可以与地分离、或者必须清除?
4.对于1.6mm 电路板厚度/4层 PCB、是否存在特殊的堆叠条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    1) 1)我建议查看 TPS23881数据表中有关关键组件的布局注意事项。 通常、EVM 作为已知的工作布局解决方案是一个很好的参考。

    2) 2)检测电阻器上的过孔直径为40mil、孔径为18mil。 我建议使用相同的过孔尺寸

    3) 3)通常、我们在两层上填充一个较大的接地层、以最大限度地减少潜在敏感布线上的噪声注入。 在顶层、靠近 IC 放置并不那么容易、因为 IC 的所有侧面都有引脚。

    4) 4)我们在子卡上使用两层来优化整个 PSE 系统解决方案的成本。 但是、如果使用4层、这将使布线更容易。 通常、电源路径布线位于顶层和底层、而信号布线可能位于内层。 确保至少一层上有一个较大的接地层。

    谢谢!