This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431LI:FTA

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995887/tl431li-fta

器件型号:TL431LI
Thread 中讨论的其他器件:TL431

大家好、

 您是否有用于 TL431LIBQDBZR 的 FTA?
如果是、您可以共享该文档吗?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我们没有用于 TL431LIBQDBZR 的 FTA。 我是否可以知道这种方法的应用/用途?

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    您是否有具有 FTA 的类似器件?
    我的客户希望了解它如何与热和 ESD 发生故障。
    应用程序是家用电器。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中有关工作温度和 ESD 限制的页面(请参阅下面的屏幕截图)是否有帮助? 此外、汽车级版本的产品页面上列出了时基故障率和 FMD 信息;请参阅https://www.ti.com/product/TL431LI-Q1#tech-docs、了解这是否有帮助。 如果这两项工作都不进行,让我们知道需要什么以及为什么。

    TL431LI datasheet page 4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否告诉我们有关工作温度和 ESD 限制的帖子是否解答了您的问题? 如果没有,请说明 FTA 将提供哪些附加信息以及为什么需要? 如果上面的答复回答了您的问题、请随时关闭该主题。 谢谢、