This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503:IC 烧毁问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997317/lmr36503-ic-burn-off-problem

器件型号:LMR36503
主题中讨论的其他器件:LMR33620

可能涉及的对象

在设计中、我使用 LMR36503MSC3R (2.1MHz)从18 - 30V 输入电源生成3.3V 电源

我在施加输入电源时会遇到 IC 随机烧坏的情况、我不知道原因是什么。

3.3电源上的最大负载为150 - 200mA
附加文件中显示了应用电路。

当我陷入调试中时、是否有人可以评论我应该寻找的内容以检查根本原因是什么?

我在另一个线程中输入的 LMR33620CQ IC 也出现了类似问题

期待听到任何评论

此致

Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henrik:

    请参阅您为 LMR33620提交的另一个主题。

    B R

    Andy