This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:能否更改输出电压?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61253A, TPS61022, TPS61230A, TPS61023, TPS61288, TPS61088, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995150/tps61235p-can-the-output-voltage-be-changed

器件型号:TPS61235P
主题中讨论的其他器件:TPS61253ATPS61022TPS61230ATPS61023TPS61288TPS61088TPS61089

由于缺少所有升压 IC,特别是 TPS61236,它可以将电压升至5.5V,TPS61235是否可以用作可变电压稳压器?

我们想将 Vref 保持为5.1V、并使用分压器来提高电压。 我们需要5.2-5.3V 的输出。 这是可行的、也是一个好的解决方案吗?

谢谢、
Jomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jomon、

    我以前从未尝试过这种方法、因此无法为您提供答案。

    您是否检查了 TPS61230A、TPS61022、TPS61023、TPS61253A 状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已选中。 没有可用于生产的数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jomon、

    很抱歉。 另一种选择是使用 TPS61089、TPS61088、TPS61288。

    您可以在 TI.com 上提交客户支持请求单。