This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:为什么在连接电路中使用电解液类型 C12?

Guru**** 2401495 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP30162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995782/tps40210-why-the-electrolyte-type-c12-is-used-in-attachment-circuit

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件:PMP30162

你(们)好  

关于附加电路: 此设计基本上是具有两 个独立电感器的 SEPIC 转换器。  通常、两个电感器之间的谐振电容器仅为陶瓷类型。  为什么使用电解液类型 C12? 我尝试理解电流方向应该仍然为正、这就是为什么电容器可以用于高电容的原因

e2e.ti.com/.../tidrq09.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    请允许我将此问题提交给适当的人、因为我的观点也是部分猜测。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、  

    此帖子是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    请原谅延迟。 应尽快更新。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    您所参考的设计(PMP30162)是一款具有独立电感器的 SEPIC。 当 SEPIC 具有耦合电感器(因此电感和1:1匝数比相同)时、可以证明4个极点(两对、每个对都是复共轭)的 Q 来自电感器和电容器 C13...C15、 不是那么高、也不需要对其进行抑制。  

    如果我们使用不同的电感值(为了区分电感纹波、因为输出电压较高)、就像在本例中、这些谐振电路中具有高 Q 值。 因此、通过添加与 C13...C15并联的电阻器 R20、它有助于降低传递函数中的峰值(难以控制并在波特图中产生大量相位旋转):因此、它会使品质因子变潮并降低 Q

    当然、不能仅添加一个并联的电阻器、因为这些电容器"请参阅"输入电压(它们的平均直流偏置将为 Vin)。 因此、为了避免 R20上的耗散、我们必须添加电解电容器(不需要高质量、因为其 ESR 将与 R20串联)、 通常情况下、电容值范围为 C13...C15并联电阻值的~ 5到10倍。 由于这些电容器的电容值为6.6uF、 因此最佳值将为33uF、但我已经看到、通过分析波特图、22uF 已经足够了。

    此致、

    Roberto