This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:LM25118

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995368/lm25118-lm25118

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件: LM5176

大家好、

请在以下问题上提供帮助:

根据数据表、当输出为12V 时、17V 及以上的输入电路将进入降压模式、而下 MOSFET Q2将关断。 在演示板的实际调试过程中、找到32V 输入。 当输出为12V 时、当负载为3A 时、Q2关闭、Q1打开大容量模式、但当负载降至1A 以内时、较低的 MOSFET Q2将打开:

2. 根据数据表、例如、从高压大容量模式到较低负载、高端 Q1占空比此时继续增加。 当 Q1占空比达到75%时、IC 将进入批量升压模式、但从低压升压模式开始当升压在规格中没有详细说明时、IC 如何判断是否进入批量升压模式、请帮助解释。

LM25118中没有 OVP 保护功能、您能不能帮助我推荐其他具有 OVP 功能的 T1降压/升压 IC、或向外部线路提供 OVP 保护的任何好建议(例如、哪个引脚更适合比较和保护)

LM25118 中没有外部 OTP 保护功能、只有 IC 的内置 OTP 功能、保护温度高达165°C、无法有效地保护功率 MOSFET 和电感器免受过热的影响。 您能否帮助推荐其他具有 OTP 功能的 T1降压/升压 IC、或者是否有任何好的建议、请转至外部线路以实现 OTP 保护(例如、哪个引脚更适合进行比较和保护)。

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    感谢您查看此器件。

    1.我不明白你在这里有哪一个问题。

    2.该器件具有降压模式和降压/升压模式、没有纯升压模式。

    3.应用的要求是什么?

    我们没有具有外部过热功能的降压/升压器件。 您需要在外部添加此功能。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte。

    1.我不明白你在这里有哪一个问题。
    Q2将在降压模式下关闭 、但发现 LM25118 EVM Q2在32Vin /12Vout /1A 中打开。

    2.该器件具有降压模式和降压/升压模式、没有纯升压模式。
    您能否提供从降压模式转换到 降压/升压模式的有关 LM25118的任何日期?

    3.应用的要求是什么?
    客户需要大约 110%Vout~120%Vout 的 OVP 功能来满足其终端客户的需求

    我们没有具有外部过热功能的降压/升压器件。 您需要在外部添加此功能。
    LM25118的哪个引脚可以为 OTP 功能添加 NTC 电阻器

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    这 看起来像 DCM、而不是降压/升压模式。 请测量交换机节点。

    转换取决于降压模式下的占空比以及引脚 VIN 和 VOUT 上的电压比。 数据表中的图10显示了12V 输出在 VIN 范围内的 HO 和 LO 占空比。

    3.对于 OVP、请查看监控器 IC: https://www.ti.com/power-management/supervisor-reset-ic/overview.html
    一种可能是使用 LM5176、这是一种降压/升压转换器、具有用于 UVP 和 OVP 的 PGOOD 输出。

    没有引脚可以使用外部 NTC 实现 OTP。

    此致、
    Brigitte