This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:使用 TL7660生成-5V 时出现问题

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996141/tl7660-problem-with-generating--5v-using-tl7660

器件型号:TL7660

大家好、我正在尝试使用 TL7660生成-5V 电压。 我正在使用2个电容器(C1和 C2) 10uF 钽电容器类型、与建议的数据表相同(C1正极与引脚2相连、C2正极接地)。 但是、当我在 Vcc 中提供+5V 或+3.3V 电压时、输出电压始终为+0.25V。  我不知道为什么会发生这种情况。 是否有人可以建议 TL7660的电路应该是怎样的?

提前感谢。

Shamsul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamsul、

    请查看 TL7660数据表中图3的第9页、了解正确电路。

    请在 VIN 附近添加一个额外的电容器以稳定输入电压。

    您也可以使用陶瓷电容器。 输入、输出和引脚2和4之间10uF。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、
    感谢您的回复。 我完全遵循 TL7660数据表中的图3。 我已向 TL7660的+5V 电源添加了两个并联电容器(2.2u 和100N)。 但是、我没有在 VIN 引脚附近使用任何电容器。 我将尝试添加它。 我可以尝试在引脚2和4之间使用10uF 的陶瓷电容器、也可以在 Vout 引脚到接地之间使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamsul、

    好的、那么我将等待我从您那里获得更新。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的回复。 我解决了这个问题。 我将 C1和 C2更改为10uF 陶瓷型电容器、并保持断开 LV 和 OSC 引脚。 现在、它为我提供-5V 输出。  

    再次感谢。  

    BR

    Shamsul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamsul、

    非常感谢您的反馈。 我现在将关闭此主题。

    此致、
    Brigitte