This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:高侧 MOSFET 最大电流限制

Guru**** 2510865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997201/tlv62569-high-side-mosfet-max-current-limit

器件型号:TLV62569

大家好、

您是否还会帮助确认 TLV62569DBV 电流限制最大值?
高侧 FET 电流限制感应点是什么、峰值电流值= 3A、然后触发电流限制?

谢谢




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我将向您发送一封电子邮件、私下讨论您的问题。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    根据协议、当我们在内部讨论您的问题时、我将关闭此主题。 请单击"已解决"按钮。

    谢谢你。

    此致、

    Excel