This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000-Q1:请求查看电路图和问题审核

Guru**** 2380000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995802/tps386000-q1-request-for-circuit-diagram-review-and-problem-review

器件型号:TPS386000-Q1

您好、支持团队

客户正在使用 TPS386000-Q1开发产品。

请查看以下电路。

电路配置如上所述、验证过程中会出现问题、因此我们将与您联系。

问题:RESETn 不会变为高电平

我们目前正在内部检查问题的原因、但请检查电路中是否存在问题。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我看不到原理图有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ben

    感谢你的答复。

    我之前问过这个问题、但是当上述电路被配置并且运行时、Resetn 的输出根本不起作用。

    我想检查 IC 本身是否正在运行的状态、但是否有方法对其进行检查?

    Sense4L/H 当前处于打开状态、但不运行的原因是否与此无关?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    是否有方法可以告诉我进入 SENSE1、SENSE2和 SENSE3的电压?  

    您可以为 SENSE 4L 和4h 接地。   

    /MR 引脚是否实际连接到电源轨电压?

    我看到/RESET1、/RESET2、/RESET3连接在一起。  这些信号是否通过上拉电阻上拉至1.8V?

    我建议测试每个通道、以确保它们正常运行。  当 SENSE1、SENSE2和 SENSE3高于(VIT-+ VHYS)时、/RESET 信号应失效。  

    如果我错了、我可以正确地告诉我、但 VDD 是否设置为3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ben

    我还有其他问题。

    下面的时序图根据感应说明了复位操作。

    向 SENSE 引脚施加400mV 以上的电压时、RESET 引脚输出变为低电平是否正确?

    此时会出现时序图、以显示当 SENSE 引脚输入电压时、RESET 引脚变为高电平。

    请解释上面的时序图。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    当 SENSE1/2/3高于400mV 时、复位引脚被置为无效(被上拉至电源轨电压)。

    在您所示的时序图中、一旦 SENSE2高于(VIT-+ Vhys)并且持续到 TD 以上、/RESET2将被置为无效并变为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    是否有与客户问题有关的更新?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ben

    感谢您的回答。
    客户已确认其工作正常。
    如果收到其他问题、我们将再次与您联系。

    再次感谢您的快速回复。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    真是个好消息!  听起来问题已解决。  请继续、点击 "Resolved"以关闭该主题。  谢谢 MJ、祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ben

    我还有其他问题。

    关于上述电路、连接到 SENSE4H 的 R64的值是否正常、以 O 欧姆为单位?

    功能或操作是否有问题?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    将一个0欧姆电阻器连接到 SENSE4H 上的 GND 应该是可以的、这是因为 SENSE4H 的输入是高阻抗的。  请参阅以下内容: