This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606RGER 查询

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996928/bq25606-bq25606rger-query

器件型号:BQ25606

你(们)好

客户设计了30台 BQ25606 PC、其中9台似乎已被遗忘。

在充满电并卸下适配器一段时间后、它们无法启动。

调查发现 BQ25606的 SYS 引脚没有输出、VBAT 引脚大约为4V。

它可以在外部电源被激活后打开、并且有可能在外部电源被移除一段时间后它不会上升。 怀疑芯片已通电以触发放电保护。

我想知道芯片对电容负载的要求是否更高、电容负载必须小于500uF?

黄色线是 BAT 引脚的电压、绿色线是 SYS 引脚通过 J4开关后由 LI_VBAT 测量的系统电压。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    有关 BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../890626。

    有关 BQ2560x 常见问题解答、请参阅 e2e.ti.com/.../faq-bq25601-bq2560x-faqs。

    谢谢、

    宁。