This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:缺少 CHEMID 5105

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996937/bq40z80-missing-chemid-5105

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我按照步骤确定电池的特性、并从 GPC 收到一份误差为2.55%的报告、其中建议使用 CHEMID 5105。 我已将 BQstudio 中的 CHEMID 工具更新为 v881、但按照 CHEMID #顺序列出时与5101-5107之间存在差距

请帮助您了解 此 CHEMID 5105在哪里?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的爷爷:

    您可以通过选中 Chemistry 选项卡中"Include chemid that do not support Turbo Mode 2"(包含不支持 Turbo 模式2的化学 ID)旁边的复选框来找到此 chemID。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的修复了它,谢谢!